7PT02-0495-01

Adição de um medidor série EM3122 / EM3224 / EM3322 / EM3424 / EM3724 a um local

  1. Inicie o ION Setup no modo de rede.
  2. Clique com o botão direito no ícone do site e selecione Insert Item.
  3. Selecione Device e clique em OK.
    A caixa de diálogo New Device é exibida.
  4. Insira um nome descritivo para o seu dispositivo na caixa de diálogo Name (por exemplo, EM3224).
  5. Selecione PowerLogic EM3000 Series Energy Meter na lista suspensa Type.
  6. Selecionar Unit ID dê o valor entre 1 para 247.
  7. Selecione o grupo que quer atribuir em Group ao dispositivo na lista suspensa e clique em OK para voltar ao visualizador de rede.
    NOTA:
    • Você poderá precisar alterar a opção de modelo se as telas de configuração do medidor não refletirem corretamente seu medidor Type.

    • A caixa de diálogo da guia Display destacará as opções de modelo atuais em Template Options quando tiver estabelecido comunicação com o medidor. Selecione Template Options (Default / METSEEM3122 / METSEEM3224 / METSEEM3322 / METSEEM3424 / METSEEM3724) para o dispositivo e, em seguida, clique em OK para voltar ao visualizador de rede.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Isto foi útil?