7RU02-0495-01

Диагностические коды

Если сочетание подсветки и значок ошибки / сигнала тревоги указывает на ошибку или аномальную ситуацию, перейдите на экран диагностики и найдите код диагностики. Если проблема сохранится после выполнения следующих инструкций, обратитесь в службу технической поддержки.

Диагностический код *

Описание

Возможное решение

На ЖК дисплее ничего не видно.

Проверьте и отрегулируйте контрастность ЖК дисплея.

Кнопки не работают.

Выключите и включите счетчик для перезагрузки.

101

Учет электропотребления останавливается из-за ошибки ЭСППЗУ.

Нажмите OK, чтобы отобразить общее потребление энергии.

Войдите в режим конфигурации и выберите Reset Config.

102

Учет электропотребления останавливается из-за отсутствия таблицы калибровки.

Нажмите OK, чтобы отобразить общее потребление энергии.

Войдите в режим конфигурации и выберите Reset Config.

201

Учет электропотребления продолжается.

Рассогласование настроек и показаний частоты.

Откорректируйте настройки частоты по номинальной частоте системы питания.

202

Учет электропотребления продолжается.

Рассогласование настроек и входных параметров проводки.

Откорректируйте настройки проводки по входным параметрам проводки.

203

Учет электропотребления продолжается.

Обратное чередование фаз.

Проверьте проводные соединения и при необходимости исправьте настройки проводки.

204

Учет электропотребления продолжается.

Отрицательное значение общей активной энергии из-за неверных показаний напряжения и тока на входе.

Проверьте проводные соединения и при необходимости исправьте настройки проводки.

205

Учет электропотребления продолжается.

Настройки даты и времени были сброшены из-за потери питания.

Настройте дату и время.

206

Учет электропотребления продолжается.

Импульс отсутствует из-за перегрузки по импульсному выходу энергии.

Проверьте параметры выхода импульсов энергии и исправьте при необходимости.

207

Учет электропотребления продолжается.

Некорректная работа внутренних часов.

Выключите и включите питание для перезапуска счетчика, а затем сбросьте настройки даты и времени.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Была ли информация полезной?