7RU02-0495-01

Добавление счетчика серий EM3122 / EM3224 / EM3322 / EM3424 / EM3724 на объект

  1. Запустите ION Setup в сетевом режиме.
  2. Щелкните правой кнопкой мыши значок узла и выберите Insert Item (Вставить элемент).
  3. Выберите Device (Устройство) и нажмите кнопку OK.
    Откроется диалоговое окно New Device (Новое устройство).
  4. Введите описательное имя устройства в диалоговом окне Name (Имя) (например, EM3224).
  5. Выберите PowerLogic EM3000 Series Energy Meter (Счетчик энергии серии PowerLogic EM3000) из раскрывающегося списка Type (Тип).
  6. Выберите Unit ID (Идентификатор устройства) и укажите значение в диапазоне от 1 до 247.
  7. В раскрывающемся списке Group (Группа) выберите группу, которой вы хотите назначить это устройство, а затем нажмите OK для возврата к Обозревателю сети.
    Примечание:
    • Если экраны настройки счетчика не соответствуют типу прибора, указанному с помощью параметра Type (Тип), может потребоваться изменить вариант шаблона.

    • На вкладке Display (Дисплей) диалогового окна после установления связи со счетчиком будет показано текущее значение параметра Template Options (Варианты шаблонов). Выберите соответствующее устройству значение параметра Template Options (Варианты шаблонов) (Default (По умолчанию) / METSEEM3122 / METSEEM3224 / METSEEM3322 / METSEEM3424 / METSEEM3724), и нажмите OK для возврата к Обозревателю сети.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Была ли информация полезной?