990-6470B-037

重要安全说明 - 请妥善保管

安装、操作、维修或维护设备前,请先仔细阅读这些说明,查看并熟悉相关设备。以下安全消息可能会贯穿本手册始终或印刷在设备上,旨在对潜在危险发出警告或对澄清或简化操作的信息引起关注。

在“危险”或“警告”安全消息中添加此符号表示此处存在电气危险,若不遵守可能会导致人身伤害。

此为安全警报符号,用于提醒您此处存在潜在的人身伤害危险。请遵守带有此符号的所有安全消息,以免造成人身伤亡事故。

危险
危险表示危险状况,如不避免,将导致人身伤亡等严重后果。
未按说明操作将导致人身伤亡等严重后果。
警告
警告表示危险状况,如不避免,可能导致人身伤亡等严重后果。
未按说明操作可能导致人身伤亡或设备损坏等严重后果。
小心
小心表示危险状况,如不避免,可能导致轻度或中度人身伤害。
不遵循上述说明可能导致人身伤害或设备损坏。
注意
注意用于描述不会造成人身伤害的操作。此类安全消息不应使用安全警报符号。
不遵循上述说明可能导致设备损坏。

请注意:

电气设备应仅限有资质的人员来安装、操作、维修和维护工作。对于不按照本手册操作引起的任何后果,施耐德电气概不承担任何责任。

有资质的人员是指具备电气设备构造、安装和操作的相关技能和知识、接受过安全培训、能够识别并避免相关危险的人员。

安全注意事项

危险
小心触电、爆炸或电弧
本文档中的所有安全说明必须认真阅读、深入理解并严格遵守。
未按说明操作将导致人身伤亡等严重后果。
危险
小心触电、爆炸或电弧
请先阅读安装手册中的所有说明,再安装或使用 UPS 系统。
未按说明操作将导致人身伤亡等严重后果。
危险
小心触电、爆炸或电弧
请先完成安装室的施工工程并打扫清理后,再安装 UPS 系统。
未按说明操作将导致人身伤亡等严重后果。
危险
小心触电、爆炸或电弧
  • 安装本产品时必须遵守施耐德电气制定的规范和要求。应特别注意内外部保护(上游开关、电池开关、线缆等)和环境要求。对于因未遵守上述要求所造成的后果,施耐德电气概不承担任何责任。
  • UPS 系统连接电源线缆后,请勿启动该系统。启动操作必须由施耐德电气工程师来完成。
未按说明操作将导致人身伤亡等严重后果。
危险
小心触电、爆炸或电弧
UPS 系统的安装必须符合地方和国家法规。根据以下要求安装 UPS:
  • IEC 60364(包括 60364–4–41- 防触电保护、60364–4–42 - 防热效应保护以及 60364–4–43 - 防过电流保护),
  • NEC NFPA 70,
  • 加拿大电气规格代码(C22.1、第 1 部分)
取决于适用当地的标准。
未按说明操作将导致人身伤亡等严重后果。
危险
小心触电、爆炸或电弧
  • 请在温度受控、无导电杂物且通风干燥的室内环境中安装 UPS 系统。
  • 请在不可燃、水平和坚固(例如混凝土)等能承受系统重量的表面上安装 UPS 系统。
未按说明操作将导致人身伤亡等严重后果。
危险
小心触电、爆炸或电弧
UPS 不适用于、因而也不得安装用于以下异常操作环境:
  • 危害性烟气
  • 爆炸性粉尘或气体混合物、腐蚀性气体、其他来源的传导性或辐射性热量
  • 湿气、灰尘、粉尘、蒸汽或极度潮湿的环境
  • 容易滋生霉菌、昆虫、寄生虫的场所
  • 含盐空气或受冷媒污染
  • 根据 IEC 60664-1 规定,污染等级高于 2 的场所
  • 受异常振动、冲击、摇摆或地震的场所
  • 受阳光直射、热源或强电磁场干扰的场所。
未按说明操作将导致人身伤亡等严重后果。
危险
小心触电、爆炸或电弧
请勿在安装好密封盖板的情况下钻孔/打孔(用于布线或导线管接入),请勿在 UPS 附近钻孔/打孔。
未按说明操作将导致人身伤亡等严重后果。
警告
小心电弧
请勿对本产品进行机械改造(包括拆除机柜组件或钻孔/切割),《安装手册》另有说明的除外。
未按说明操作可能导致人身伤亡或设备损坏等严重后果。
注意
小心过热
遵守 UPS 系统周围的空间要求,并且勿在 UPS 运行时覆盖产品的通风口。
不遵循上述说明可能导致设备损坏。
注意
小心设备损坏
请勿将 UPS 输出连接至再生负载系统,包括光伏系统和速度传动装置。
不遵循上述说明可能导致设备损坏。

电气安全

危险
小心触电、爆炸或电弧
  • 电气设备的安装、操作、维修和维护必须由有资质的人员完成。
  • 请穿戴适当的个人防护装备,并遵守电气安全操作规范。
  • 操作设备或进入设备内部前,请关闭 UPS 系统的所有电源。
  • 操作 UPS 系统前,请检查所有端子之间(包括保护性接地)是否存在危险电压。
  • 本 UPS 内部有电。即便与市电断开,也可能存在危险电压。安装或维修 UPS 系统前,请确保设备处于 OFF(断开)状态,并且断开市电和电池连接。等候 5 分钟再打开 UPS,以便电容放电。
  • 必须根据当地法规安装隔离装置(例如断路器或开关),确保系统与上游电源隔离。隔离装置必须位于显眼且触手可及的位置。
  • UPS 必须妥善接地,并且由于存在大的漏电流,必须首先连接接地导线。
未按说明操作将导致人身伤亡等严重后果。
危险
小心触电、爆炸或电弧
如果系统的标准设计不包含反向馈电保护,必须使用自动隔离设备(反向馈电保护选项或任何符合 IEC/EN 62040–1 UL1778 第 5 版的其他设备 - 取决于当地适用标准)消除隔离设备输入接线端子可能出现的危险电压或电能。设备必须在上游供电发生故障后的 15 秒内断开,并且必须与规格相匹配。
未按说明操作将导致人身伤亡等严重后果。

当 UPS 输入端经外部隔离器(断开时隔离零线)连接时,或系统中额外加装自动反向馈电隔离设备或与 IT 配电系统连接时,UPS 供应商必须在 UPS 输入接线端子上粘贴标签,而用户须在远离 UPS 区域安装的所有主电源隔离器上以及这些隔离器与 UPS 之间的外部接入点上粘贴标签。标签上应标注以下文字(或相同意思的当地文字):

危险
小心触电、爆炸或电弧
存在电压反馈风险。操作此电路前,请隔离 UPS,并检查所有端子之间以及保护性接地是否存在危险电压。
未按说明操作将导致人身伤亡等严重后果。
小心
当心电气干扰
该产品可能在 PE 导线中产生直流电流。如果使用剩余电流动作保护器 (RCD) 防止触电,则仅允许在本产品电源侧使用 B 型 RCD。
不遵循上述说明可能导致人身伤害或设备损坏。

电池安全

危险
小心触电、爆炸或电弧
  • 安装电池电路断路器时必须遵守施耐德电气制定的规范和要求。
  • 维修电池时仅可由熟悉电池的合格人员进行或在其监督下进行,且需要谨慎小心。切勿让无资质的人员操作电池。
  • 连接或断开电池接线端子前,请断开充电电源。
  • 请勿将电池投入火中,否则可能会发生爆炸。
  • 故障电池的温度可能超过可触摸表面的燃烧阈值。
  • 请勿拆解、改装或毁坏电池。电池里流出的电解液会损伤皮肤和眼睛。电解质可能有毒。
未按说明操作将导致人身伤亡等严重后果。
危险
小心触电、爆炸或电弧
电池可能产生触电危险和高强度短路电流。操作电池时,必须严格遵守以下注意事项
  • 请摘下手表、戒指或其它金属物件。
  • 请使用带绝缘把手的工具。
  • 戴上防护眼镜、手套和胶鞋。
  • 请勿将工具或金属零件放在电池上。
  • 在连接或断开电池接线端子之前,请断开充电电源。
  • 确定电池是否因疏忽而接地。如果电池因疏忽而接地,移除接地。触碰接地电池的任何部分均可能导致触电或适中电流灼伤。在专业人员安装和维护过程中,如果将接地连接移除,即可减少触电危险(适用于无接地供电电路的设备和远程电池电源)。
未按说明操作将导致人身伤亡等严重后果。
危险
小心触电、爆炸或电弧
更换电池时,请使用相同型号和数量的电池或电池组。
未按说明操作将导致人身伤亡等严重后果。
小心
小心设备损坏
  • 将电池安装在 UPS 系统中,但在 UPS 系统准备通电之前,请勿连接电池。从连接电池到 UPS 通电的时间不得超过 72 小时,即 3 天。
  • 根据充电要求,电池保存时间不得超过六个月。如果 UPS 系统长时间处于断电状态,建议您至少每个月为 UPS 系统的电池充电一次,每次充电 24 小时。这样充电可避免出现不可逆转的损坏。
不遵循上述说明可能导致人身伤害或设备损坏。

本产品中使用的符号

这是接地符号。

这是保护性接地/设备接地导线符号。

这是直流电符号,也称为 DC。

这是交流电符号,也称为 AC。

这是正极符号,用于标识辅助或发电(直流电)设备的正极接线端子。

这是负极符号,用于标识辅助或发电(直流电)设备的负极接线端子。

这是电池符号,

这是静态开关符号,用于标识负载开关(用于在无活动部件的情况下连接或断开负载的电源)。

这是 AC/DC 转换器(整流器)符号,用于标识 AC/DC 转换器(整流器),对于用电设备,则为电源插座。

这是 DC/AC 转换器(逆变器)符号,用于标识 DC/AC 转换器(逆变器),对于用电设备,则为电源插座。

这是保险丝符号,用于标识保险丝盒或其位置。

这是变压器符号,

这是输入符号,用于标识输入接线端子(如需区分输入和输出)。

这是输出符号,用于标识输出接线端子(如需区分输入和输出)。

这是隔离开关符号,用于标识开关式隔离装置(用于保护设备免受短路或重载电流影响)。它会在电流超限时断开电路。

这是断路器符号,用于标识断路器式隔离装置(用于保护设备免受短路或重载电流影响)。它会在电流超限时断开电路。

这是断路器/开关符号,用于标识断路器式或开关式隔离装置(用于保护设备免受短路或重载电流影响)。它会在电流超限时断开电路。

这是零线符号,用于标识零线或其位置。

这是相线符号,用于标识相线或其位置。

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?