990-6470B-037

用于远程监测的连接

RS232 连接

计算机使用 RS232 线缆与 UPS 直接连接。UPS 与计算机之间采用一对一连接。必须安装监控软件(随附)。

注: UPS 与计算机之间的最大距离为 10-30 米。

RS485 连接

计算机通过 RS232 线缆 + RS232 至 RS485 适配器 + RS485 线缆连接至 UPS。UPS 与计算机之间采用一对一连接。必须安装监控软件(随附)。

注: UPS 与计算机之间的最大距离为 1000 米。

SNMP 卡

SNMP 卡用于实现 UPS 远程连接。远程监测数据可由一台或多台计算机访问。

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?