990-6470B-037

配置概述

UIB 设备输入断路器
SSIB 静态开关输入断路器
BB 电池断路器
MBB 维修旁路断路器
UOB 设备输出断路器

单机 UPS 概述


3:3 384 VDC UPS

1+1 冗余并机系统概述


3:3 384 VDC UPS

断路器的位置

断路器在 3:3 UPS 中的位置

10-80 kVA 3:3 384 VDC UPS

100-120 kVA 3:3 384 VDC UPS

160-200 kVA 3:3 384 VDC UPS

 
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?