990-6470B-037

从托盘上卸下 UPS

  1. 使用叉车将 UPS 移至最终安装区域。
  2. 拆下扣件。
  3. 拆除包装。
  4. 拆下踢板。
    注: 保管好踢板。
  5. 拆下 UPS 与托盘连接的螺钉。
    注: 如果订购了并机套件,则将并机套件放在托盘上的 UPS 下面。保管好并机套件。
  6. 使用叉车从托盘上卸下 UPS,放置到最终安装位置。
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?