990-6470B-037

安装 IP31 套件

下图显示了 IP31 套件在 100-120 kVA UPS 上的安装。其他 UPS 型号的安装步骤与此类似。
  1. 将随附的固定杆安装在 UPS 顶板上。
  2. 重新装回顶板并用随附的螺母和垫圈紧固。
  3. 在两个顶板之间安装凹槽并用螺钉固定。
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?