990-6470B-037

100-120 kVA 3:3 UPS 的电源线连接

  1. 确保所有断路器都处于 OFF(断开)位置。
  2. 打开 UPS 前门。
  3. 拆下所示的盖板。
  4. 仅适用于双市电系统:拆下单市电跳线铜排。
  5. 通过 UPS 底部敷设电源线。
  6. 将设备接地导线/PE 线缆连接至 PE 铜排。
  7. 连接输入线缆(L1、L2、L3)、旁路线缆(L1、L2、L3、N)、输出线缆(L1、L2、L3、N)和直流线缆(DC+、DC-)。
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?