990-91406D-037

10-40 kVA 3:1 384 VDC UPS 的电源线连接

  1. 确保所有断路器都处于 OFF(断开)位置。
  2. 打开 UPS 前门。
  3. 拆下所示的盖板。
  4. 通过 UPS 底部敷设电源线。
  5. 将 PE 线缆连接至 PE 铜排。
  6. 连接输入线缆(L1、L2、L3)、旁路线缆(L、N)、输出线缆(L、N)和直流线缆(DC+、DC-)。
反馈
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.