990-91406D-037

本产品中使用的符号

这是接地符号。

这是保护性接地/设备接地导线符号。

这是直流电符号,也称为 DC。

这是交流电符号,也称为 AC。

这是正极符号,用于标识辅助或发电(直流电)设备的正极接线端子。

这是负极符号,用于标识辅助或发电(直流电)设备的负极接线端子。

这是电池符号,

这是静态开关符号,用于标识负载开关(用于在无活动部件的情况下连接或断开负载的电源)。

这是 AC/DC 转换器(整流器)符号,用于标识 AC/DC 转换器(整流器),对于用电设备,则为电源插座。

这是 DC/AC 转换器(逆变器)符号,用于标识 DC/AC 转换器(逆变器),对于用电设备,则为电源插座。

这是保险丝符号,用于标识保险丝盒或其位置。

这是变压器符号,

这是输入符号,用于标识输入接线端子(如需区分输入和输出)。

这是输出符号,用于标识输出接线端子(如需区分输入和输出)。

这是隔离开关符号,用于标识开关式隔离装置(用于保护设备免受短路或重载电流影响)。它会在电流超限时断开电路。

这是断路器符号,用于标识断路器式隔离装置(用于保护设备免受短路或重载电流影响)。它会在电流超限时断开电路。

这是断路器/开关符号,用于标识断路器式或开关式隔离装置(用于保护设备免受短路或重载电流影响)。它会在电流超限时断开电路。

这是零线符号,用于标识零线或其位置。

这是相线符号,用于标识相线或其位置。

反馈
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.