990-91406D-037

使用防火堵料封堵线缆开口,确保防护等级达到 IP31

注: 连接所有线缆后,使用随附的防火堵料封堵所有线缆开口,确保防护等级达到 IP31。
  1. 根据制造商提供的说明书将防火堵料软化。在 UPS 底部所有线缆开口处涂抹足够的堵料进行封堵。
  2. 确保封堵线缆周围的所有缝隙。封堵后的线缆开口应如图所示。
  3. 重新装回所有盖板。
反馈
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.