990-91406D-037

连接信号线

  1. 输出干接点 (230 VAC)

  2. 外部电池温度输入接点 (Non-SELV)

  3. BB 跳闸输出接点 (SELV)

  4. 输入干接点 (SELV)

  5. USB 端口 (SELV)

  6. RS232 端口 (SELV)

  7. RS485 端口 (SELV)

  8. 并机端口 (SELV)

  9. SNMP 卡智能插槽 (SELV)

  1. 确保所有断路器都处于 OFF(断开)位置。
  2. 拆下所示的盖板。

    10-40 kVA 3:1 220 VDC UPS
    10-80 kVA 3:1 384 VDC UPS

    50-120 kVA 3:1 220 VDC UPS

  3. 从 UPS 底部接入信号线(如下图所示),并用线缆扎带固定。

    10-40 kVA 3:1 220 VDC UPS

    50-80 kVA 3:1 220 VDC UPS

    100-120 kVA 3:1 220 VDC UPS

    10-40 kVA 3:1 384 VDC UPS

    60-80 kVA 3:1 384 VDC UPS

反馈
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.