990-91406D-037

拆下带外部充电器的 100-120 kVA 220 VDC UPS 中的跳线铜排

注: 本步骤仅适用于带外部充电器的 100-120 kVA 3:1 220 VDC UPS。
  1. 松开 UPS 顶部两扇门上的螺钉,然后打开门。
  2. 断开控制板上的信号线。
  3. 松开控制板面板上的两个螺钉,然后向下翻转面板。
  4. 拆下所示的跳线铜排,然后重新拧紧螺钉(扭矩为 5 Nm)。
  5. 将控制板面板翻转回原始位置,然后重新连接信号线。
  6. 关上两扇门并用螺钉紧固。
反馈
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.