990-91406D-037

环境

  运行 运输和贮存
温度 0°C ~ 40°C -25 °C ~ 55 °C
相对湿度 0-95%,非冷凝
海拔高度 设计运行海拔高度为 0-2000 米。
1000-2000 米时需降容:
低于 1000 米时:1.000
低于 1500 米时:0.975
低于 2000 米时:0.950

0-10000 m

噪声 - 距离设备 1 米处 ≤70 dB(满负载时)
保护级别 IP31
颜色 RAL 7035
反馈
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.