990-91406D-037

断路器的位置

断路器在 3:1 UPS 中的位置

10-40 kVA 3:1 220 VDC UPS

50-80 kVA 3:1 220 VDC UPS

100-120 kVA 3:1 220 VDC UPS

10-40 kVA 3:1 384 VDC UPS

60-80 kVA 3:1 384 VDC UPS

反馈
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.