990-91406D-017

Collegamento dei cavi di alimentazione in un UPS 3:1 220 VCC 10-40 kVA

  1. Assicurarsi che tutti i sezionatori si trovino sulla posizione OFF (aperto).
  2. Aprire lo sportello anteriore dell'UPS.
  3. Rimuovere i coperchi indicati.
  4. Far passare i cavi di alimentazione attraverso la parte inferiore dell'UPS.
  5. Collegare il cavo PE alla sbarra PE.
  6. Collegare i cavi di ingresso (L1, L2, L3), i cavi di bypass (L, N), i cavi di uscita (L, N) e i cavi CC (CC+, CC-).
Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.