990-91406D-017

Rimozione delle sbarre ponticello dagli UPS 3:1 220 VCC 50-80 kVA con caricatore esterno

NOTA: Questa procedura è applicabile solo agli UPS 3:1 220 VCC 50-80 kVA con caricatore esterno.
  1. Allentare le viti e aprire i due sportelli nella parte superiore dell'UPS.
  2. Scollegare il cavo di segnale dalla scheda di controllo.
  3. Allentare le due viti e capovolgere il pannello della scheda di controllo.
  4. Rimuovere la sbarra indicata.
  5. Rimuovere le due sbarre ponticello indicate e serrare nuovamente le viti (coppia di serraggio: 5 Nm).
  6. Rimontare la sbarra rimossa al passaggio 4.
  7. Riportare il pannello della scheda di controllo nella posizione originale e ricollegare il cavo di segnale.
  8. Chiudere i due sportelli e serrare le viti.
Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.