990-91406D-017

Collegamento dei cavi di segnale

  1. Contatti puliti in uscita (230 VCA)

  2. Contatto di ingresso temperatura batteria esterna (non SELV)

  3. Contatto di uscita sgancio BB (SELV)

  4. Contatti di ingresso puliti (SELV)

  5. Porta USB (SELV)

  6. Porta RS232 (SELV)

  7. Porte RS485 (SELV)

  8. Porte parallele (SELV)

  9. Slot intelligente per scheda SNMP (SELV)

  1. Assicurarsi che tutti i sezionatori si trovino sulla posizione OFF (aperto).
  2. Rimuovere il coperchio indicato.

    UPS 3:1 220 VCC 10-40 kVA
    UPS 3:1 384 VCC 10-80 kVA

    UPS 3:1 220 VCC 50-120 kVA

  3. Far passare i cavi di segnale nella parte inferiore dell'UPS come mostrato di seguito e fissarli con delle fascette.

    UPS 3:1 220 VCC 10-40 kVA

    UPS 3:1 220 VCC 50-80 kVA

    UPS 3:1 220 VCC 100-120 kVA

    UPS 3:1 384 VCC 10-40 kVA

    UPS 3:1 384 VCC 60-80 kVA

Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.