990-91406D-017

Installazione del kit IP31

Le immagini seguenti illustrano la procedura per l'installazione del kit IP31 su un UPS da 50-80 kVA. La procedura è simile per gli altri modelli di UPS.
  1. Montare le aste in dotazione sulla piastra superiore dell'UPS.
  2. Montare i coperchi superiori e fissarli con le rondelle e i dadi forniti.
  3. Installare la canalina tra due coperchi superiori e fissarla con le viti in dotazione.
Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.