990-91406D-017

Rimozione delle sbarre ponticello dagli UPS 3:1 220 VCC 10-40 kVA con caricatore esterno

NOTA: Questa procedura è applicabile solo agli UPS 3:1 220 VCC 10-40 kVA con caricatore esterno.
  1. Allentare le viti e aprire lo sportello nella parte superiore dell'UPS.
  2. Scollegare il cavo di segnale dalla scheda di controllo.
  3. Allentare le due viti e capovolgere il pannello della scheda di controllo.
  4. Rimuovere la sbarra ponticello indicata e serrare nuovamente le viti (coppia di serraggio: 5 Nm).
  5. Riportare il pannello della scheda di controllo nella posizione originale e ricollegare il cavo di segnale.
  6. Chiudere lo sportello e serrare le viti.
Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.