Installationsprocedure
FARE |
|---|
|
fare for elektrisk stød, eksplosion eller lysbuer
Anbring batteriafbryderboksen så tæt på
batteribanken som muligt for at begrænse længden af det
ubeskyttede batterikabel. Afstanden mellem batteribanken og UPS'en
må ikke overstige 200 m. Kontakt Schneider Electric ved installationer
med større afstand.
Personer vil komme i livsfare eller alvorligt til skade, hvis disse instrukser ikke
overholdes.
|
- Monter batteriafbryderboksen på væggen.
- Klargør batteriafbryderboksen til kabler.
- Tilslut signalkablerne. Udfør
en af følgende procedurer:
- Tilslut signalkablerne for GVBBB630EL-1CB til Galaxy VS UPS'en eller
- Tilslut signalkablerne for GVBBB630EL-1CB til Galaxy VL UPS'en eller
- Tilslut signalkablerne for GVBBB630EL-2CB og GVBBB630EL-3CB til Galaxy VL UPS'en eller
- Tilslut signalkablerne for GVBBB630EL-1CB til Galaxy VXL UPS'en eller
- Tilslut signalkablerne for GVBBB630EL-2CB til Galaxy VXL UPS'en eller
- Tilslut signalkablerne for GVBBB630EL-3CB til Galaxy VXL UPS'en eller
- Tilslut signalkablerne for GVBBB630EL-1CB til Easy UPS 3-Phase Modular eller
- Tilslut signalkablerne for et GVBBB630EL-2CB til Easy UPS 3-Phase Modular eller
- Tilslut signalkablerne for GVBBB630EL-1CB til Easy UPS 3-Phase Advanced eller
- Tilslut signalkablerne for GVBBB630EL-2CB til Easy UPS 3M Advanced.
- Tilslut strømkablerne.
- Sæt oversatte sikkerhedslabels på produktet.
- De sidste installationstrin.
FARE