990-91375D-007

Συνδέστε τα καλώδια σήματος για GVBBB630EL-1CB στο UPS Galaxy VXL

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Το συνιστώμενο μέγεθος καλωδίου σήματος είναι 0,5 mm2.
  1. Κλειδώστε/αποσυνδέστε τον ασφαλειοδιακόπτη μπαταρίας.
  2. Χαλαρώστε τις βίδες των προστατευτικών καλυμμάτων και ανασηκώστε τα για να τα αφαιρέσετε από το κουτί ασφαλειοδιακόπτη μπαταρίας.
  3. Αφαιρέστε το κάλυμμα από τον ασφαλειοδιακόπτη μπαταρίας.
  4. Δρομολογήστε τα καλώδια σήματος μέσω του κάτω μέρους του κουτιού ασφαλειοδιακόπτη μπαταρίας.
  5. Συνδέστε τα καλώδια σήματος:
    1. Συνδέστε τα καλώδια σήματος στον βοηθητικό διακόπτη (1,4).
    2. Συνδέστε τα καλώδια σήματος στο πηνίο ηλεκτρονόμου μειωμένης τάσης (D1, D2).
    3. Στερεώστε τα καλώδια με καλωδιοδέτες (παρέχονται) στο ανακουφιστικό καλωδίων.

    Βοηθητικός διακόπτης και πηνίο ηλεκτρονόμου μειωμένης τάσης για διαμόρφωση με κουτιά ασφαλειοδιακόπτη μπαταρίας 1-4

    Συνδέσεις βοηθητικού διακόπτη για διαμόρφωση με κουτιά ασφαλειοδιακόπτη μπαταρίας 5-8

    Συνδέσεις πηνίου ηλεκτρονόμου μειωμένης τάσης για διαμόρφωση με κουτιά ασφαλειοδιακόπτη μπαταρίας 5-8

  6. Επανατοποθετήστε το κάλυμμα στον ασφαλειοδιακόπτη μπαταρίας.
  7. Δρομολογήστε τα καλώδια σήματος ξεχωριστά από τα καλώδια τροφοδοσίας.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Ήταν χρήσιμες αυτές;