顶部线缆接入系统中的电源线连接
![]() |
---|
小心触电、爆炸或电弧
请先关闭 UPS 系统的总电源,然后再将电池电缆连接到电池断路器。
未按说明操作将导致人身伤亡等严重后果。
|
- 断开电池断路器(OFF 位置)。
- 连接 PE 线缆。
- 连接来自 UPS 的 DC 线缆(DC+、DC-)。
- 将保护罩安装到电池断路器左侧盖住接线端子。
- 按照说明安装电池,步骤详见空电池柜随附的安装手册。
- 将电池线缆(电池+、电池-)从空电池柜 1 中的电池连接到电池断路器。
- 仅适用于带两个空电池柜的系统:将接地线缆从空电池柜 1 连接到空电池柜 2。
- 仅适用于带两个空电池柜的系统:将电池线缆(电池+、电池-)从空电池柜 2 中的电池连接到电池断路器。注: 将布线图及电池注意事项保留在工作现场。
- 将保护罩安装到电池断路器右侧盖住接线端子。