Tilslut strømkablerne i et system med adgang oppefra
![]() |
---|
Fare for elektrisk stød, eksplosion eller lysbuer
Sluk fuldstændigt for UPS-systemet, inden batterikablerne tilsluttes batteriafbryderen.
Personer vil komme i livsfare eller alvorligt til skade, hvis disse instrukser ikke
overholdes.
|
- Lås/markér afbryderen i positionen OFF.
- Tilslut PE-kablet.
- Tilslut jævnstrømskablerne (DC+, DC-) fra UPS'en.
- Installer beskyttelsesdækslet over terminalerne på venstre side af batteriafbryderen.
- Installer batterierne som beskrevet i den installationsmanual, der følger med det tomme batteriskab.
- Slut batterikablerne (batteri+, batteri-) fra batterierne i tomt batteriskab nummer 1 til batteriafbryderen.
- Kun til installation med to tomme batteriskabe: Slut jordkablet fra tomt batteriskab nummer 1 til tomt batteriskab nummer 2.
- Kun til installation med to tomme batteriskabe: Slut batterikablerne (batteri+, batteri-) fra batterierne i tomt batteriskab nummer
2 til batteriafbryderen.BEMÆRK: Anbring et ledningsdiagram med batterioplysninger på stedet.
- Installer beskyttelsesdækslet over terminalerne på højre side af batteriafbryderen.