990-91379C-007

Διαμόρφωση εξόδου

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Αυτή η διαμόρφωση απαιτείται για τη σωστή λειτουργία του UPS.
  1. Πατήστε τα στοιχεία Διαμόρφωση > Έξοδος .
    1. Ορίστε το στοιχείο Τάση εναλλασ. ρεύμ. ph-ph στην επιλογή 380VAC, 400VAC, 415VAC, 440VAC, ή 480VAC, ανάλογα με τη διαμόρφωσή σας.
    2. Ορίστε το στοιχείο Συχνότητα στην τιμή 50Hz ±1,0, 50Hz ±3,0, 50Hz ±10,0, 60Hz ±1,0, 60Hz ±3,0 ή 60Hz ±10,0, ανάλογα με τη διαμόρφωσή σας.
    3. Πατήστε OK για να αποθηκεύσετε τις ρυθμίσεις σας και πατήστε το σύμβολο βέλους για να μεταβείτε στην επόμενη σελίδα.
    4. Ρυθμίστε την Ανοχή παράκαμψης και εξόδου (%). Το εύρος ανοχής παράκαμψης και εξόδου είναι +3% έως +10%, η προεπιλογή είναι +10%.
    5. Ρυθμίστε την Αντιστάθμιση τάσης (%). Η τάση εξόδου του UPS μπορεί να ρυθμιστεί έως και ±3% για αντιστάθμιση διαφορετικών μηκών καλωδίων. Η προεπιλεγμένη τιμή είναι 0%.
    6. Ρυθμίστε το Όριο υπερφόρτωσης. Το εύρος υπερφόρτωσης είναι 0% έως 100%, η προεπιλογή είναι 75%.
    7. Ορίστε την Αντιστάθ. τάσης μετασχημ. (%). Το εύρος αντιστάθμισης τάσης μετασχηματιστή είναι 0% έως 3%, η προεπιλογή είναι 0%. Δείτε την ενότητα Αντιστάθμιση τάσης μετασχηματιστή εξόδου για περισσότερες λεπτομέρειες και την ενότητα Διαμόρφωση εισόδου UPS για να ρυθμίσετε ότι υπάρχει ένας μετασχηματιστής εξόδου.
    8. Πατήστε OK για να αποθηκεύσετε τις ρυθμίσεις σας.
QR code for this page

Ήταν χρήσιμες αυτές;