Iniciar una prueba de calibración del tiempo de autonomía
Esta función se utiliza para calcular el tiempo estimado restante de autonomía de la batería. En esta prueba, el SAI pasa al funcionamiento con batería y esta se descarga hasta el nivel de advertencia de CC baja. Según el tiempo transcurrido y la información acerca de la carga, se puede calcular la capacidad de la batería y el tiempo de autonomía estimado.
Schneider Electric recomienda llevar a cabo una calibración del tiempo de autonomía de la batería en la puesta en marcha, al sustituir las baterías o al realizar cambios en la solución de baterías.
| AVISO |
|---|
|
riesgo de daños en el equipo
Si no se siguen estas instrucciones, pueden producirse daños en el equipo.
|
Requisitos previos:
-
No hay alarmas críticas.
-
Las baterías deben estar cargadas al 100%.
-
El porcentaje de carga durante la prueba debe ser al menos del 10 % y no debe cambiar en más de un 20 % durante la prueba. Ejemplo: Si el porcentaje de carga es del 30 % al comienzo de la prueba, esta se interrumpirá si el porcentaje de carga cae por debajo del 24 % o si aumenta por encima del 36 % durante la prueba.
-
La alimentación en derivación debe estar disponible.
-
El modo de funcionamiento debe ser funcionamiento normal, eConversion o ECO.
-
El modo de funcionamiento del sistema debe ser inversor, eConversion o ECO.
- Pulse el botón de menú en la pantalla de inicio.
- Seleccione .
- Pulse Aceptar en la pantalla de confirmación.