990-91379F-006

Pruebas

El SAI puede realizar las pruebas siguientes para garantizar un funcionamiento correcto del sistema:

  • Alarma sonora

  • LED de estado

  • Bombilla del disyuntor

  • Calibración de tiempo de autonomía

  • Batería

Pulse el botón de menú en la pantalla de inicio. A continuación, seleccione Mantenimiento y Alarma sonora, o bien LED de estado o Bombilla disyuntor para iniciar la prueba de estas funciones. Consulte Iniciar una prueba de calibración del tiempo de autonomía y Iniciar una prueba de batería para obtener más información y conocer los requisitos relativos a estas pruebas.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?