990-91379F-006

Configurar el modo de alta eficiencia

  1. Pulse Configuración > Alta eficiencia.
  2. Seleccione el Modo de alta eficiencia: Desactivar, Modo ECO, eConversion. Si el sistema ha deshabilitado el modo de alta eficiencia debido a la descarga de la batería según el límite configurado, se marcará Desact. por sistema.
    NOTA: Póngase en contacto con Schneider Electric para habilitar Modo ECO.
  3. Seleccione Compensador armónicos eConversion, si procede. Solo se puede seleccionar cuando se ha habilitado eConversion.
  4. Seleccione Programac. modo alta efic.: Activo en la programac., Siempre activo o Nunca activo.
    1. En Activo en la programac., pulse Programac., configure y habilite las programaciones como sea necesario.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?