Configurar la solución de baterías
![]() |
---|
peligro de descarga eléctrica, explosión o descarga de arco eléctrico
La configuración de las baterías debe realizarla personal cualificado con conocimientos
sobre baterías, configuración de baterías y las precauciones correspondientes.
Si no se siguen estas instrucciones, se producirán lesiones graves o la muerte.
|
- Pulse .
- Se mostrará su tipo de solución de baterías:
- Estándar, si tiene una solución de baterías estándar de Schneider Electric. Aparecerá la referencia comercial para la configuración de baterías específica.
- Personalizada, si tiene una solución de baterías personalizada.
- Pulse Configuración gral. y defina los parámetros siguientes:NOTA: En cada página, pulse Aceptar para guardar la configuración y pulse el símbolo de la flecha para ir a la página siguiente.
- Únicamente para la solución de baterías personalizadas: Pulse Config. específica para ver los parámetros siguientes:NOTA: Solo el técnico de campo de Schneider Electric puede configurar estos parámetros.
Tipo de batería Muestra el tipo de batería que se ha configurado. Punto medio Batería conectado Muestra si el punto medio de la batería está conectado. Desact superv temper Muestra si se ha desactivado la monitorización de la temperatura. Permit carga rápida Indica si se permite la carga rápida. La carga rápida permite efectuar una carga con rapidez para restaurar lo antes posible una batería descargada.
Permitir desc. prof. baterías Muestra si se permite la descarga profunda de las baterías. La función de descarga profunda permite descargar las baterías a un nivel de tensión incluso más bajo que el valor normalmente recomendado en funcionamiento con batería. Tenga en cuenta que esto puede dañar las baterías. Habilitar desconexión autom. baterías Muestra si se ha activado la desconexión automática de las baterías. Cuando la salida del SAI está apagada y no hay posibilidad de cargar las baterías, esta función disparará los disyuntores de batería para evitar la descarga profunda después de un periodo de: -
Dos semanas.
-
10 minutos con la tensión de la celda de la batería por debajo del nivel de apagado por batería baja.
Capacidad de batería por bloque (Ah) Muestra la capacidad de batería por bloque de baterías en amperios/hora para el banco de baterías conectado a cada disyuntor de batería. Núm. bancos baterías en paralelo Indica la cantidad de bancos de baterías conectados en paralelo para el banco de baterías conectado a cada disyuntor de batería. Número de baterías por banco Muestra el número de bloques de baterías por banco de baterías. Número celdas batería por bloque Muestra el número de celdas de baterías por bloque de baterías. Tensión CC por celda de batería (V) Muestra la tensión flotante. La carga de flotación es la función de carga básica disponible en todos los tipos de baterías. La inicia el cargador de manera automática.
Muestra la tensión de carga rápida. La carga rápida permite efectuar una carga con rapidez para restaurar lo antes posible una batería descargada.
Muestra la tensión de ecualización. La carga de ecualización se utiliza al ecualizar baterías de celdas abiertas asimétricas. Es el método de carga disponible que se utiliza con el nivel de tensión de carga máximo posible. Al efectuarse la carga de ecualización, el agua se evapora de las baterías de celda abiertas que deben reemplazarse cuando se completa la carga.
Duración de carga (s) Define la duración en segundos de la carga rápida y la carga de ecualización. Tensión CC de apag. por cel/ bat (V) Define el nivel de tensión por celda de baterías para cuando se debe apagar la batería. Temperatura nominal (°C)/Temperatura nominal (°F) Muestra la temperatura nominal. Corriente de carga Define la corriente de carga. -