990-91379B-006

Apagar el sistema SAI en funcionamiento en derivación de mantenimiento

NOTA: Solo debe poner en funcionamiento un disyuntor cuando esté encendido el indicador luminoso correspondiente.
  1. Pulse Control > Secuencias guiadas > Apagar el sistema SAI o Control > Secuencias guiadas > Apagar un SAI en un sistema en paralelo , y siga los pasos que aparezcan en pantalla.
  2. Procedimiento de apagado genérico para un sistema SAI con disyuntor de derivación de mantenimiento (MBB):
    NOTA: A continuación se muestran procedimientos de apagado genéricos. Siga siempre los pasos de Secuencias guiadas que son específicos de su sistema.
    1. Seleccione Control > Modo de funcionamiento > Transf. a funcionam. deriv. .
    2. Cierre el disyuntor de derivación de mantenimiento MBB.
    3. Abra el disyuntor de aislamiento del sistema SIB, si lo hay.
    4. Abra el disyuntor de salida de la unidad UOB.
    5. Seleccione Control > Inversor > Inversor desact. o pulse el botón INVERSOR DESACTIVADO (manténgalo pulsado cinco segundos) en la sección del controlador.
    6. Abra el disyuntor de entrada del conmutador estático (SSIB), si lo hay.
    7. Abra los disyuntores de batería.
    8. Abra el disyuntor de entrada de unidad (UIB).
    9. Repita del paso d al paso h para otros SAI en un sistema en paralelo.
Código QR para está página

¿Le ha resultado útil?