990-91379B-006

Desactivar el inversor

IMPORTANTE: Se desactivará el suministro de la carga.
  1. Seleccione Control > Inversor > Inversor desact.
  2. Pulse Aceptar en la pantalla de confirmación.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?