LED de estado para indicar el modo de funcionamiento del SAI
Si la pantalla deja de funcionar, puede ver el modo de funcionamiento del SAI a través de los LED de estado detrás del panel frontal.
-
El LED verde significa que la función está activa.
-
El LED desactivado indica que la función está inactiva.
-
El LED rojo significa que la función no está operativa o tiene una alarma.
Conversión doble (funcionamiento normal) | |
Funcionamiento con batería (en sistema con suministro de red con dos entradas con derivación disponible) | |
Funcionamiento con batería (en sistema con suministro de red simple o en sistema con suministro de red con dos entradas con derivación no disponible) | |
Funcionamiento en derivación estática
solicitada Funcionamiento en derivación estática forzada Modo ECO |
|
Modo eConversion | |
Modo apagado | |
Funcionamiento en derivación estática en espera |