990-91379H-025

Przełączanie systemu UPS w tryb pracy z obejściem serwisowym

UWAGA: Urządzenie rozłączające może być używane tylko wtedy, gdy świeci się odpowiednia lampka kontrolna urządzenia rozłączającego.
  1. Zaznacz opcję Sterowanie > Sekwen. nadzorowane > Wyłącz system UPS lub Sterowanie > Sekwen. nadzorowane > Wyłącz zasilacz UPS w układzie równoległym i wykonaj instrukcje na wyświetlaczu.
  2. Rodzajowa Ogólna procedura wyłączania dla systemu UPS z urządzeniem rozłączającym obejście serwisowe (MBB):
    UWAGA: Poniżej przedstawiono ogólne procedury wyłączania. Zawsze postępuj wg kroków procedury Sekwen. nadzorowane, które są przypisane do Twojego systemu.
    1. Wybierz opcje Sterowanie > Tryb pracy > Przejdź w tryb obejścia.
    2. Zamknij urządzenie rozłączające obejście serwisowe (MBB).
    3. Otwórz urządzenie rozłączające izolację systemu SIB (jeśli występuje).
    4. Otwórz urządzenie rozłączające wyjście jednostki UOB.
    5. Wybierz opcje Sterowanie > Falownik > Falownik wyłączony lub naciśnij przycisk WŁ. falownika (przytrzymaj przez pięć sekund) w sekcji sterownika poziomu systemu.
    6. Otwórz urządzenie rozłączające wejście przełącznika statycznego SSIB (jeśli występuje).
    7. Otwórz urządzenia rozłączające baterię.
    8. Otwórz urządzenie rozłączające wejście jednostki (UIB).
    9. Powtórz kroki od d do h dla innych zasilaczy UPS w układzie równoległym.
Opinia
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.