990-91379G-022

Het UPS-systeem uitschakelen in onderhoudsbypassmodus

OPMERKING: Gebruik een schakelaar alleen wanneer het bijbehorende indicatielampje brandt.
  1. Tik op Besturing > Begeleide cycli > UPS-systeem uitschakelen of Besturing > Begeleide cycli > UPS in parallel systeem uitschakelen en volg de stappen die op het display worden weergegeven.
  2. Algemene uitschakelprocedure voor een UPS-systeem met onderhoudsbypass-schakelaar (MBB):
    OPMERKING: Dit is een algemene uitschakelprocedure. Volgt altijd de stappen uit de Begeleide cycli die van toepassing zijn op uw systeem.
    1. Selecteer Besturing > Bedrijfsmodus > Naar bypassbedrijf.
    2. Sluit de onderhoudsbypass-schakelaar (MBB).
    3. Open de schakelaar van de systeemisolatie (SIB) (indien aanwezig).
    4. Open de uitgangsschakelaar van de eenheid (UOB).
    5. Selecteer Besturing > Omvormer > Omvormer uit of druk op de knop Omvormer UIT (houd deze vijf seconden ingedrukt) op de systeemniveau-controller.
    6. Open de ingangsschakelaar van de statische schakelaar (SSIB) (indien aanwezig).
    7. Open de batterijschakelaar(s).
    8. Open de ingangsschakelaar van de eenheid (UIB).
    9. Herhaal stap d tot stap h voor andere UPS-eenheden in een parallel systeem.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was dit nuttig?