990-91379G-007

Τερματισμός λειτουργίας συστήματος UPS στη λειτουργία παράκαμψης συντήρησης

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Χρησιμοποιείτε τη διάταξη αποσύνδεσης μόνο όταν η σχετική ενδεικτική λυχνία της διάτα;ξης αποσύνδεσης είναι αναμμένη.
  1. Αγγίξτε τα στοιχεία Έλεγχος > Κατευθυντ ακολουθίες > Τερματισμός λειτουργίας συστήματος UPS ή Έλεγχος > Κατευθυντ ακολουθίες > Τερματισμός λειτουργίας UPS σε παράλληλο σύστημα και ακολουθήστε τα βήματα που εμφανίζονται στην οθόνη.
  2. Γενική διαδικασία εκκίνησης για σύστημα UPS με διάταξη αποσύνδεσης παράκαμψης συντήρησης MBB:
    ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Η ακόλουθη διαδικασία είναι μια γενική διαδικασία τερματισμού λειτουργίας. Ακολουθείτε πάντα τα βήματα του στοιχείου Κατευθυντ ακολουθίες που ισχύουν ειδικά για το σύστημά σας
    1. Επιλέξτε Έλεγχος > Κατάσταση λειτουργίας > Μεταφορά σε λειτουργία παράκαμψης.
    2. Ανοίξτε τη διάταξη αποσύνδεσης παράκαμψης συντήρησης MBB.
    3. Ανοίξτε τη διάταξη αποσύνδεσης απομόνωσης συστήματος SIB (εάν υπάρχει).
    4. Ανοίξτε τη διάταξη αποσύνδεσης μονάδας εξόδου (UOB.
    5. Επιλέξτε Έλεγχος > Αντιστροφέας > Αντιστροφέας απενεργ. ή πατήστε το κουμπί Αναστροφέας απενεργ. (OFF) (κρατήστε πατημένο για πέντε δευτερόλεπτα) στην ενότητα ελεγκτή επιπέδου συστήματος.
    6. Ανοίξτε τη διάταξη αποσύνδεσης εισόδου στατικού διακόπτη SSIB (εάν υπάρχει).
    7. Ανοίξτε τη/τις διάταξη(-εις) αποσύνδεσης της μπαταρίας (εάν υπάρχουν).
    8. Ανοίξτε τη διάταξη αποσύνδεσης εισόδου μονάδας UIB.
    9. Επαναλάβετε τα βήματα δ έως η για άλλα UPS σε παράλληλο σύστημα.
Προτάσεις
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.