990-91379H-018

UPSシステムをシャットダウンして保守バイパス運転に切り替える

注記: 関連する遮断装置のインジケーターランプが点灯しているときのみ、遮断装置を操作してください。
  1. コントロール > ガイド付きシーケンス > UPSシステムのシャットダウンをタップするか、コントロール > ガイド付きシーケンス > 並列システム内の1台のUPSをシャットダウンをタップし、ディスプレイに表示される手順に従います。
  2. 保守バイパス遮断装置(MBB)が装備されたUPSシステムの場合は、以下に示す一般的なシャットダウン手順を実行します。
    注記: 以下の手順は、あくまでも一般的なシャットダウン手順です。お使いのシステムに該当するガイド付きシーケンスの手順に必ず従ってください。
    1. コントロール > 運転モード > バイパス運転に切り替えを選択します。
    2. 保守バイパス遮断装置(MBB)を閉じます。
    3. システム絶縁遮断装置(SIB)を開きます(ある場合)。
    4. ユニット出力遮断装置(UOB)を開きます。
    5. コントロール > インバーター > インバーターオフを選択するか、システムレベルコントローラーセクションのインバーターOFFボタンを5秒間押します。
    6. スタティックスイッチ入力遮断装置(SSIB)を開きます(ある場合)。
    7. バッテリー遮断装置を開きます。
    8. ユニット入力遮断装置(UIB)を開きます。
    9. 並列システムの他のUPSについても、手順d~hを繰り返します。
フィードバック
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.