Anschließen der Modbus-Kabel
- Schließen Sie
die Modbus-Kabel an das/die USV-System(e) an. Verwenden Sie entweder
eine Zweileiter- oder eine Vierleiter-Verbindung.
-
Alle Modbus-Signalkabel müssen doppelt isoliert/ummantelt und mindestens für 30 V Gleichstrom ausgelegt sein.
-
Für Modbus-Verbindungen müssen geschirmte, verdrillte Doppelleitungen verwendet werden. Die Verbindung der Abschirmung zur Erdung muss so kurz wie möglich sein (idealerweise kürzer als 1 cm). Die Abschirmung muss in jedem Gerät an den Ch Gnd-Pin angeschlossen werden.
-
Die Verdrahtung muss gemäß den örtlichen Verdrahtungsvorschriften erfolgen.
-
Verlegen Sie Signalkabel getrennt von Leistungskabeln, um eine ausreichende Isolation zu gewährleisten.
-
Der Modbus-Anschluss ist galvanisch isoliert mit dem Com-Pin als Bezugsmasse.
-
- Installieren Sie 150-Ohm-Abschlusswiderstände an jedem Ende jedes Busses, wenn die Busse sehr lang sind und mit hohen Datenraten arbeiten. Für Busse unter 610 Meter bei 9600 Baud oder unter 305 Meter bei 19200 Baud sollten keine Abschlusswiderstände erforderlich sein.