990-91380H-005

Installationshinweise für USV mit Wartungs-Bypass-Schrank

GEFAHR
Gefahr von Stromschlag, Explosion oder Lichtbogenentladung
Die USV muss gegen Erschütterungen und Bewegungen gesichert werden. Führen Sie einen der folgenden Schritte aus, sobald sich die USV an ihrem endgültigen Standort befindet:
  • Senken Sie die Nivellierfüße ab, bis die Rollen keinen Bodenkontakt mehr haben, ODER
  • Bringen Sie die vordere Transporthalterung (870-32577) erneut an der USV an und fixieren Sie sie am Boden ODER
  • Installieren Sie die erdbebensichere Verankerung.
Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen hat Tod oder schwere Verletzungen zur Folge.
  1. Befolgen Sie das Installationshandbuch für den Wartungs-Bypass-Schrank für die erdbebensichere Verankerung, die mechanische Installation, die Verbindung sowie die Verlegung der Leistungs- und Signalkabel für die USV und den Wartungs-Bypass-Schrank. Technische Daten zum USV-System finden Sie im entsprechenden Installationshandbuch.
  2. Anschließen der Signalkabel.
  3. Anschließen der Signalkabel aus Schaltanlagen und Zusatzprodukten anderer Hersteller.
  4. Anschließen der Modbus-Kabel.
  5. Nur für externe Synchronisierung: Anschließen der Signalkabel für die externe Synchronisierung.
  6. Installieren der Leistungsmodule.
  7. Hinzufügen übersetzter Sicherheitsetiketten zu Ihrem Produkt.
  8. Abschließende Montageschritte.
Zum Ortswechsel oder zur Außerbetriebnahme der USV nach erfolgter Installation siehe Außerbetriebnahme oder Versetzen der USV an einen neuen Standort.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?