990-91380H-005

Installieren der Leistungsmodule

Die USV wird mit oder ohne vorinstallierte Leistungsmodule geliefert. Zusätzliche Leistungsmodule werden separat geliefert und müssen installiert werden, um die korrekte USV-Leistung zu erreichen.
VORSICHT
Schwerlast.
Leistungsmodule sind schwer (38 kg (83,77 lbs)) und müssen von zwei Personen angehoben werden.
Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann Verletzungen oder Sachschäden zur Folge haben.
  1. Entfernen Sie die Füllplatte vom leeren Leistungsmodulfach. Bewahren Sie die Platte zur späteren Verwendung auf.
  2. Schieben Sie das Leistungsmodul in das Fach. Der Aktivierungsmechanismus schnappt ein, wenn das Leistungsmodul ordnungsgemäß eingesetzt ist.
  3. Bringen Sie die mitgelieferten Schrauben oben und unten am Leistungsmodul an.
Installieren Sie die Leistungsmodule in der gezeigten Reihenfolge von 1–10.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?