990-91381C-037

安装单市电系统 UPS 和维修旁路机柜之间的连接铜排。

铜排和绝缘部件随维修旁路机柜附件提供。图中所示的部件号均印在部件表面。使用随附的 M8x30 螺钉,扭矩值设为 17.5 Nm。

  1. 安装零线铜排、直流铜排、绝缘部件和 PE 铜排。

    UPS 正面视图

  2. 安装输入铜排和绝缘部件。

    UPS 正面视图

  3. 安装输出铜排和绝缘部件。

    UPS 正面视图

本页的QR代码

这有帮助吗?