拆除维修旁路机柜或将其移至新位置
- 完全关闭 UPS 系统。
- 将维修旁路机柜中的所有开关锁定在 OFF(断开)位置。
- 将上游开关设备中的所有断路器锁定在 OFF(断开)位置。
- 将开关设备/电池解决方案中的所有电池断路器锁定在 OFF(断开)位置。
- 打开维修旁路机柜和 UPS 的前门。
- 在 UPS 上,将反向馈电断路器 BF2(如有)锁定在 OFF(断开)位置。
- 拆下维修旁路机柜的两个面板。
- 在维修旁路机柜上,使用万用表探针穿过透明盖板上的孔,测量并确认输入、旁路、输出、零线和 DC 是否没有电压。
- 在 UPS 上,使用万用表探针穿过透明盖板上的孔,测量并确认输入、旁路、输出、零线和 DC 是否没有电压。
- 打开 UPS 内门。
- 在
UPS 上,测量并确认每个输入/旁路/输出/DC
铜排上没有电压。
危险小心触电、爆炸或电弧在继续操作前,测量并确认每个输入/旁路/输出/DC 铜排上没有电压。未按说明操作将导致人身伤亡等严重后果。 - 拆下连接 UPS 和维修旁路机柜的铜排和绝缘部件。详见安装单市电系统 UPS 和维修旁路机柜之间的连接铜排。或安装双市电系统 UPS 和维修旁路机柜之间的连接铜排。。妥善保管以备装回。
- 拆下正面用于 UPS 和维修旁路机柜外部连接的顶部托架和螺钉。拆下用于 UPS 和维修旁路机柜内部连接的两颗专用螺钉。详见连接 UPS 与维修旁路机柜。妥善保管以备装回。
- 外部同步(如有):拆下外部同步板 0P4809 的透明保护盖板。外部同步板 0P4809 位于正面盖板的背面。断开外部同步板 0P4809 上的信号线。
- 关闭 UPS 内门并装回螺钉。
- 断开并拆下 UPS 的所有信号线。
- 拆下 UPS 和维修旁路机柜正面的固定支架/运输架。妥善保管以备装回。
- 关闭并锁定 UPS 前门。
- 抬起 UPS 的支脚,直至脚轮与地面完全接触。
- 通过脚轮移动
UPS,使其远离维修旁路机柜。
警告当心倾倒- UPS 的脚轮专用于在平坦、坚硬和水平表面上运输。
- UPS 的脚轮适用于短距离(即同一建筑内)运输。
- 缓慢移动,同时密切注意地面状况和 UPS 平衡情况。
未按说明操作可能导致人身伤亡或设备损坏等严重后果。 - 拆下维修旁路机柜的右侧面板。
- 在继续操作前,测量并确认维修旁路机柜中每个输入/旁路/输出/DC 铜排上没有电压。
- 拆下维修旁路机柜的电源线。详见连接电源线。
- 在维修旁路机柜上执行以下操作,将部件装回到原始位置。详见安装准备。
- 关闭并锁定维修旁路机柜前门。
- 抬起维修旁路机柜的支脚,直至脚轮与地面完全接触。
- 现在您就可以通过脚轮移动维修旁路机柜。
警告当心倾倒- 维修旁路机柜的脚轮专用于在平坦、坚硬和水平表面上运输。
- 维修旁路机柜的脚轮适用于短距离(即同一建筑内)运输。
- 缓慢移动,同时密切注意地面状况和维修旁路机柜平衡情况。
未按说明操作可能导致人身伤亡或设备损坏等严重后果。 - 拆下维修旁路机柜背部的抗震固定支架(如有)和地面上的抗震固定件(如有)。妥善保管以备装回。
- 对于运输距离较长或不适合使用维修旁路机柜脚轮的情况:
警告当心倾倒维修旁路机柜容易倾倒。在搬运和准备运输/装运时应采取适当预防措施。未按说明操作可能导致人身伤亡或设备损坏等严重后果。
警告当心倾倒如果运输距离较长或不适合使用维修旁路机柜脚轮,请确保:- 运输人员具有必要技能并经过相应培训;
- 使用适当工具安全抬起和运输维修旁路机柜;
- 采用适当保护措施(例如包裹或包装)防止产品受损。
未按说明操作可能导致人身伤亡或设备损坏等严重后果。运输要求:
-
将维修旁路机柜直立固定在托盘中央,托盘最小尺寸:1000 mm x 1000 mm。托盘必须能够承受维修旁路机柜的重量:175 kg。
-
采用适当方法将维修旁路机柜固定到托盘上。
-
原运输托盘和原运输架如未损坏,可以继续使用。
危险当心倾倒- 维修旁路机柜放置到托盘上后必须立即妥善固定。
- 固定用五金件必须足够坚固,能够承受装卸和运输过程中的振动和冲击。
未按说明操作将导致人身伤亡等严重后果。
警告避免异常操作切勿使用叉车/托盘车直接通过框架吊起/托起维修旁路机柜,以免造成框架弯曲或损坏。未按说明操作可能导致人身伤亡或设备损坏等严重后果。 - 执行以下操作之一:
- 拆除维修旁路机柜,或者
- 将维修旁路机柜移至新位置进行安装。
- 仅适用于在新位置安装维修旁路机柜:按照安装手册在新位置安装维修旁路机柜。有关安装概述,请参阅安装步骤。启动操作必须由施耐德电气工程师来完成。
危险小心触电、爆炸或电弧启动操作必须由施耐德电气工程师来完成。未按说明操作将导致人身伤亡等严重后果。