990-91381C-037

连接 UPS 与维修旁路机柜

  1. 将 UPS 推入维修旁路机柜旁边的位置。与抗震固定支架对齐(如有)。
  2. 用扳手调低维修旁路机柜上和 UPS 上的前后调平脚,直到其接触到地面。脚轮不得接触地板。使用气泡水平仪检查机柜是否处于水平位置。
    注意
    小心设备损坏
    将调平脚调低固定好后,切勿移动机柜。
    不遵循上述说明可能导致设备损坏。
  3. 使用螺钉连接固定维修旁路机柜与 UPS 的正面(如图所示)
  4. 安装顶部支架。顶部支架之前已从维修旁路机柜的侧面拆下。
  5. 打开 UPS 内门。
  6. 拆下 UPS 上的两颗专用螺钉,用于维修旁路机柜和 UPS 的背面连接(如图所示)。
本页的QR代码

这有帮助吗?