安装步骤 安装抗震固定支架(选件)。 安装准备。 连接电源线。 连接 UPS 与维修旁路机柜。 UPS 内部铜排连接准备。 连接 UPS 和维修旁路机柜之间的铜排。执行以下操作之一: 安装单市电系统 UPS 和维修旁路机柜之间的连接铜排。 或 安装双市电系统 UPS 和维修旁路机柜之间的连接铜排。。 安装负载组断路器的铜排(选件)。 信号线的连接准备。执行以下操作之一: 顶部进线系统的信号线安装准备 或 底部进线系统的信号线安装准备。 连接维修旁路机柜和 UPS 之间的信号线。 按照《UPS 安装手册》和其他辅助产品安装手册,连接 UPS 中相关的信号线和外部通讯线缆。 在产品上添加翻译的安全标签。 最终安装。