990-91460A-012

Installation de l'armoire auxiliaire de raccordement par le bas avec l'ASI Easy UPS 3L

DANGER
risque de décharge électrique, d'explosion ou d'arc électrique
Ne percez pas de trous et n'effectuez pas de perforations quand les panneaux sont installés, ni à proximité de l'armoire.
Le non-respect de ces instructions provoquera la mort ou des blessures graves.
  1. Placez l'ASI à son emplacement final à l'aide d'un chariot élévateur.
  2. Retirez le panneau latéral droit et les trois plaques arrière de l'ASI. Retirez le panneau latéral gauche de l'armoire auxiliaire de raccordement par le bas.

    L'ASI et l'armoire auxiliaire de raccordement par le bas

  3. Poussez l'armoire auxiliaire de raccordement par le bas dans sa position finale sur le côté droit de l'ASI.
  4. Abaissez les pieds réglables avant et arrière de l'armoire auxiliaire de raccordement par le bas à l'aide d'une clé jusqu'à ce qu'ils touchent le sol. Les roulettes ne doivent pas toucher le sol. Utilisez un niveau à bulles pour vérifier que l'armoire auxiliaire de raccordement par le bas est à niveau.
    AVIS
    Risques de dommages à l'équipement
    Ne déplacez pas l'armoire une fois les pieds réglables abaissés.
    Le non-respect de ces instructions peut provoquer des dommages matériels.
  5. Retirez les supports (A) de l'armoire auxiliaire de raccordement par le bas et jetez-les. Retirez les passages de câbles (B) et réinstallez-les dans leur nouvelle position.
  6. Préparation au raccordement des câbles d'alimentation et de signal :
    1. Retirez le panneau avant intermédiaire, le panneau avant inférieur et les caches triangulaires de l'armoire auxiliaire de raccordement par le bas.
    2. Retirez les plaques presse-étoupe pour les câbles de signal et la plaque presse-étoupe pour les câbles d'alimentation.
    3. Retirez les deux roulettes de la plaque presse-étoupe pour les câbles d'alimentation.
    4. Percez des trous ou effectuez des perforations dans les plaques presse-étoupe pour le passage des câbles ou des conduites/joints. Installez les conduites/joints (non fournis), le cas échéant.
    5. Remettez en place les plaques presse-étoupe. Conservez les caches triangulaires, le panneau avant inférieur et intermédiaire pour l'installation finale.
  7. Retirez le panneau arrière de l'armoire auxiliaire de raccordement par le bas.
  8. Interconnectez l'armoire auxiliaire de raccordement par le bas et l'ASI à l'avant et à l'arrière à l'aide des vis et des écrous spéciaux fournis comme indiqué.
  9. Retirez les supports de transport avant et arrière de l'armoire auxiliaire de raccordement par le bas une fois le raccordement effectué.
  10. Réinstallez les plaques arrières sur l'ASI et l'armoire auxiliaire de raccordement par le bas. Installez les panneaux latéraux sur le côté droit de l'armoire auxiliaire de raccordement par le bas. Le panneau latéral a été retiré du côté gauche de l'armoire auxiliaire de raccordement par le bas à l'étape 2.
  11. Acheminez les câbles de signal par l'armoire auxiliaire de raccordement par le bas et dans l'ASI. Acheminez les câbles comme indiqué pour séparer les câbles Class 2/SELV des câbles non-Class 2/non-SELV.
  12. Acheminez les câbles d'alimentation, les câbles de batterie, les câbles neutres et les câbles PE à travers la moitié droite de l'armoire auxiliaire de raccordement par le bas et dans l'ASI comme indiqué. Utilisez les câbles d'alimentation en cuivre mou.
  13. Acheminez les câbles bypass et les câbles de sortie à travers la moitié gauche de l'armoire auxiliaire de raccordement par le bas et dans l'ASI comme indiqué. Utilisez les câbles d'alimentation en cuivre mou.
  14. Réinstallez les caches triangulaires, le panneau avant inférieur et le panneau avant intermédiaire sur l'armoire auxiliaire de raccordement par le bas.
  15. Suivez le manuel d'installation de l'ASI pour raccorder les câbles d'alimentation.
Code QR pour cette page

Contenu utile ?