990-91460C-034

Alt Giriş Kabinini Devreden Çıkarın veya Yeni Bir Yere Taşıyın

  1. UPS'i tamamen kapatın; UPS kullanım kılavuzundaki talimatları izleyin.
  2. Ana şalterdeki tüm kesicileri KAPALI (açık) konumda kilitleyin/etiketleyin.
  3. Ana şalter/akü çözümündeki tüm akü kesicilerini KAPALI (açık) konumda kilitleyin/etiketleyin.
  4. UPS için aşağıdakileri gerçekleştirin. Ayrıntılar için UPS kurulum kılavuzuna bakın.
    1. Devam etmeden önce UPS içindeki her bir giriş/bypass/çıkış/DC barası üzerinde gerilim olmadığını ölçün ve doğrulayın.
      TEHLİKE
      ELEKTRİK ÇARPMASI, PATLAMA VEYA ARK PARLAMASI TEHLİKESİ
      Devam etmeden önce her bir giriş/bypass/çıkış/DC barası üzerinde gerilim olmadığını ölçün ve doğrulayın.
      Bu talimatlara uyulmaması ölüm veya ciddi yaralanmaya neden olur.
    2. Tüm güç kablolarını UPS’den ayırın.
    3. Sinyal kablolarını UPS’den ayırın ve çıkarın.
  5. Alt giriş kabini için aşağıdakileri gerçekleştirin. Ayrıtılar için bkz. 45 kAIC/kA Icw üzerindeki Sistemde Galaxy VL UPS ile Alt Giriş Kabinini Kurma, 45 kAIC/kA Icw'ye kadar Sistemde Galaxy VL UPS ile Alt Giriş Kabinini Kurma veya Easy UPS 3L ile Alt Giriş Kabinini Kurma.
    1. Alt giriş kabininden güç kablolarını çıkarın.
    2. Alt giriş kabininden sinyal kablolarını çıkarın.
    3. UPS ile alt giriş kabini arasındaki ara bağlantı donanımını sökün.
    4. Varsa sismik ön sabitleme braketlerini çıkarın.
    5. Tekerlekler zeminle tam temas edene kadar alt giriş kabininin ayaklarını kaldırın.
  6. Artık alt giriş kabinini tekerlekler üzerinde zeminde yuvarlayarak hareket ettirebilirsiniz.
    UYARI
    DÜŞME tehlikesi
    • Alt giriş kabini tekerlekleri yalnızca düz, pürüzsüz, sert ve yatay yüzeylerde taşıma içindir.
    • Alt giriş kabini tekerlekleri kısa mesafelerde (ör. aynı bina içinde) taşıma için tasarlanmıştır.
    • Yavaş bir tempoda hareket edin ve zemin koşullarına ve alt giriş kabininin dengesine çok dikkat edin.
    Bu talimatlara uyulmaması ölüm, ciddi yaralanma veya ekipman hasarına neden olabilir.
  7. Varsa arka sismik sabitleme braketini alt giriş kabininden çıkarın ve sismik sabitlemeleri zeminden çıkarın. Yeniden kurulum için saklayın.
  8. Uzun mesafelerde veya alt giriş kabini tekerlekleri için uygun olmayan koşullarda nakliye için:
    UYARI
    DÜŞME tehlikesi
    Uzun mesafelerde veya alt giriş kabini tekerlekleri için uygun olmayan koşullarda nakliye için şunlardan emin olun:
    • nakliyeyi gerçekleştiren personelin gerekli beceriye sahip olup yeterli eğitimi almış olduğundan;
    • alt giriş kabinini güvenli bir şekilde kaldırmak ve taşımak için uygun araçları kullandığınızdan;
    • uygun koruma (sarma veya ambalajlama gibi) kullanarak ürünü hasara karşı koruduğunuzdan.
    Bu talimatlara uyulmaması ölüm, ciddi yaralanma veya ekipman hasarına neden olabilir.

    Nakliye gereksinimleri:

    • Alt giriş kabinini, minimum palet boyutlarına sahip uygun bir paletin ortasına dikey bir konumda monte edin: 800 mm x 800 mm (31,5 inç x 31,5 inç)). Palet, 85 kg (188 lbs) ağırlığındaki alt giriş kabininin ağırlığına uygun olmalıdır.

    • Alt giriş kabinini palete monte etmek için uygun sabitleme araçlarını kullanın.

    • Orijinal nakliye paleti, orijinal nakliye braketleri ile birlikte hasarsız durumda ise yeniden kullanılabilir.

    TEHLİKE
    DÜŞME tehlikesi
    • Alt giriş kabini, palet üzerine yerleştirildikten hemen sonra palete uygun şekilde sabitlenmelidir.
    • Sabitleme donanımı yükleme, taşıma ve boşaltma sırasında titreşimlere ve darbelere dayanacak kadar güçlü olmalıdır.
    Bu talimatlara uyulmaması ölüm veya ciddi yaralanmaya neden olur.
    UYARI
    Beklenmedik ekipman davranışı
    Çerçeveyi bükebileceği veya hasar verebileceği için alt giriş kabinini doğrudan çerçeve üzerinde bir forklift/paletli kamyon ile kaldırmayın.
    Bu talimatlara uyulmaması ölüm, ciddi yaralanma veya ekipman hasarına neden olabilir.
  9. Aşağıdakilerden birini gerçekleştirin:
    • Alt giriş kabinini devreden çıkarın VEYA
    • Alt giriş kabinini kurmak için yeni bir yere taşıyın.
  10. Sadece alt giriş kabinini yeni bir konuma kurmak için: Alt giriş kabinini yeni konuma kurmak için kurulum kılavuzunu izleyin. Kuruluma genel bakış için bkz. Alt Giriş Kabini ile Galaxy VL UPS için Kurulum Prosedürü veya Alt Giriş Kabinli Easy UPS 3L için Kurulum Prosedürü. Çalıştırma işlemi sadece Schneider Electric tarafından gerçekleştirilmelidir.
    TEHLİKE
    ELEKTRİK ÇARPMASI, PATLAMA VEYA ARK PARLAMASI TEHLİKESİ
    Çalıştırma işlemi sadece Schneider Electric tarafından gerçekleştirilmelidir.
    Bu talimatlara uyulmaması ölüm veya ciddi yaralanmaya neden olur.
Geri bildirim
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.