990-91460C-034

45 kAIC/kA Icw'ye kadar Sistemde Galaxy VL UPS ile Alt Giriş Kabinini Kurma

TEHLİKE
elektrik çarpması, patlama veya ark parlaması tehlikesi
Takılan rakor plakasına delmeyin veya kabine yakın delik açmayın.
Bu talimatlara uyulmaması ölüm veya ciddi yaralanmaya neden olur.

Bu prosedür için 0H-1818 kurulum kitini (UPS ile birlikte verilir) ve opsiyonel sismik kit GVLOPT002'yi (uygunsa ayrıca satılır) kullanın.

  1. UPS'den sol yan paneli çıkarın.
  2. (A) ve (B) braketleri alt giriş kabininden çıkarın. (A) braketini, alt giriş kabininin arkasına takın. UPS ile üst ara bağlantı için (B) braketini muhafaza edin.

    Alt Giriş Kabininin Önden Görünümü

    Alt Giriş Kabininin Arkadan Görünümü

  3. Alt giriş kabinini son konumuna itin. Varsa sismik sabitleme ile hizalayın. Sismik sabitlemesi olmayan sistemler için, arka nakliye braketini alt giriş kabininin arkasına tekrar takın ve zemine monte edin.

    Sismik Sabitleme ile Arkadan Görünüm

    Sismik Sabitleme olmadan Arkadan Görünüm

  4. Alt giriş kabini üzerindeki ön ve arka tesviye ayaklarını zemine temas edene kadar bir anahtarla indirin. Tekerlekler zeminle temas etmemelidir. Alt giriş kabininin düz olduğundan emin olmak için bir su terazisi kullanın.
    DUYURU
    Ekipman hasarı tehlikesi
    Tesviye ayakları indirildikten sonra kabini hareket ettirmeyin.
    Bu talimatlara uyulmaması ekipman hasarına neden olabilir.
  5. Güç ve sinyal kabloları için hazırlanma:
    1. Alt giriş kabininden orta ön plakayı, alt ön plakayı ve üçgen kapakları çıkarın.
    2. Sinyal kabloları için rakor plakalarını ve güç kabloları için rakor plakalarını çıkarın.
    3. Güç kabloları için rakor plakasından iki tekerleği çıkarın.
    4. Rakor plakalarında kablolar veya kanallar/grometler için delikler açın. Varsa, kanallar/grometler (ürünle birlikte verilmez) takın.
    5. Rakor plakalarını tekrar takın. Nihai kurulum için üçgen kapakları, alt ön plakayı ve orta ön plakayı saklayın.
  6. UPS'yi alt giriş kabininin yanındaki yerine itin. Varsa sismik sabitleme ile hizalayın.
  7. UPS üzerindeki ön ve arka tesviye ayaklarını zemine temas edene kadar bir anahtarla indirin. Tekerlekler zeminle temas etmemelidir. UPS'in düz olduğundan emin olmak için bir su terazisi kullanın.
    DUYURU
    Ekipman hasarı tehlikesi
    Tesviye ayakları indirildikten sonra kabini hareket ettirmeyin.
    Bu talimatlara uyulmaması ekipman hasarına neden olabilir.
  8. Alt giriş kabini ile öndeki UPS'i gösterildiği gibi vidalarla birbirine bağlayın ve üst braketi (resimde (B) olarak işaretlenmiştir) takın. Üst braket, 2. adımda alt giriş kabininin üstünden çıkarıldı.
  9. UPS'deki bakır baradan iki özel vidayı çıkarın.

    UPS'in Önden Görünümü

  10. Bakır barayı rafa yeniden sabitlemek için kurulum kiti 0H-1818'den iki vidayı takın.
  11. Alt giriş kabini ile UPS arasındaki arka ara bağlantı için iki özel vidayı gösterildiği gibi takın.

    UPS ve Alt Giriş Kabininin Önden Görünümü

  12. Sinyal kablolarını alt giriş kabininden UPS’e yönlendirin. Class 2/SELV kablolarını non-Class 2/non-SELV kablolarından ayırmak için kabloları gösterildiği gibi geçirin. UPS içindeki kablo kanalının içindeki bir ayırıcı, kabloları ayırır.
  13. Giriş kablolarını, bypass kablolarını ve PE kablolarını/ekipman topraklama iletkenini (EGC) gösterildiği gibi alt giriş kabininin sağ yarısından yukarıya ve UPS'e yönlendirin.
  14. Akü kablolarını, nötr kabloları ve çıkış kablolarını gösterildiği gibi alt giriş kabininin sol yarısından yukarıya ve UPS'e geçirin.
  15. Alt giriş kabininden orta ön plakayı, alt ön plakayı ve üçgen kapakları yeniden takın.
  16. Sismik sabitleme için: UPS ve alt giriş kabinine, opsiyonel sismik kiti GVLOPT002’den sismik ön sabitleme braketini takın ve sismik ön braketleri zemine monte edin. Zemin tipi için uygun donanım kullanın - Sismik ön braketindeki delik çapı ø14 mm'dir. Minimum gereksinim, M12 kalite 8.8 donanımdır.

    UPS'in Önden Görünümü

  17. Güç kablolarını bağlamak için UPS kurulum kılavuzunu takip edin.
Geri bildirim
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.