990-91460C-034

Galaxy VL UPS ile Sismik Sabitlemeyi Takma (Opsiyon)

Bu prosedür için GVLOPT002 opsiyonel sismik kitini kullanın.

  1. UPS ve alt giriş kabini için arka sabitleme düzeneklerini ara bağlantı plakasıyla bağlayın.

    Arkadan Görünüm

  2. Arka sabitleme düzeneğini zemine monte edin. Zemin tipi için uygun donanım kullanın - Arka sabitleme için delik çapı ø16 mm'dir. Minimum gereksinim, M12 kalite 8.8 donanımdır.

    Arkadan Görünüm

  3. Tüm vidaları ve ara bağlantı plakasını çıkarın.

    Arkadan Görünüm

  4. Sabitleme braketlerini çıkarın.

    Arkadan Görünüm

  5. Sağlanan M8x25 cıvatalarla arka sabitleme braketlerini UPS'e ve alt giriş kabinine takın.

    UPS ve Alt Giriş Kabininin Arkadan Görünümü

Geri bildirim
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.