990-91460C-034

Easy UPS 3L ile Alt Giriş Kabinini Kurma

TEHLİKE
elektrik çarpması, patlama veya ark parlaması tehlikesi
Takılan rakor plakasını delmeyin veya kabine yakın delik açmayın.
Bu talimatlara uyulmaması ölüm veya ciddi yaralanmaya neden olur.
  1. UPS'i bir forklift ile nihai konuma yerleştirin.
  2. Sağ yan paneli ve üç arka plakayı UPS'ten çıkarın. Alt giriş kabininden sol yan paneli çıkarın.

    UPS ve Alt Giriş Kabini

  3. Alt giriş kabinini UPS'in sağ tarafında nihai konuma itin.
  4. Alt giriş kabini üzerindeki ön ve arka tesviye ayaklarını zemine temas edene kadar bir anahtarla indirin. Tekerlekler zeminle temas etmemelidir. Alt giriş kabininin düz olduğundan emin olmak için bir su terazisi kullanın.
    DUYURU
    Ekipman hasarı tehlikesi
    Tesviye ayakları indirildikten sonra kabini hareket ettirmeyin.
    Bu talimatlara uyulmaması ekipman hasarına neden olabilir.
  5. Braketleri (A) alt giriş kabininden çıkarın ve braketleri (A) atın. Kablo koruyucularını (B) çıkarın ve kablo koruyucularını (B) yeni konumuna geri takın.
  6. Güç ve sinyal kabloları için hazırlanma:
    1. Alt giriş kabininden orta ön plakayı, alt ön plakayı ve üçgen kapakları çıkarın.
    2. Sinyal kabloları için rakor plakalarını ve güç kabloları için rakor plakalarını çıkarın.
    3. Güç kabloları için rakor plakasından iki tekerleği çıkarın.
    4. Rakor plakalarında kablolar veya kanallar/grometler için delikler açın. Varsa, kanallar/grometler (ürünle birlikte verilmez) takın.
    5. Rakor plakalarını tekrar takın. Nihai kurulum için üçgen kapakları, alt ön plakayı ve orta ön plakayı saklayın.
  7. Alt giriş kabininden arka plakayı çıkarın.
  8. Alt giriş kabini ve UPS'i gösterildiği gibi vidalarla ve temin edilen özel somunlarla birbirine önden ve arkadan bağlayın.
  9. Ara bağlantı tamamlandıktan sonra ön ve arka taşıma braketlerini alt giriş kabininden çıkarın.
  10. Arka plakaları UPS'e ve alt giriş kabinine yeniden takın. Yan paneli alt giriş kabininin sağ tarafına takın. Yan panel, 2. adımda alt giriş kabininin sol tarafından çıkarıldı.
  11. Sinyal kablolarını alt giriş kabininden UPS’e yönlendirin. Class 2/SELV kablolarını non-Class 2/non-SELV kablolarından ayırmak için kabloları gösterildiği gibi geçirin.
  12. Giriş kablolarını, akü kablolarını, nötr kabloları ve PE kablolarını gösterildiği gibi alt giriş kabininin sağ yarısından yukarıya ve UPS'e geçirin. Yumuşak bakır güç kabloları kullanın.
  13. Bypass kabloları ve çıkış kablolarını gösterildiği gibi alt giriş kabininin sol yarısından yukarıya ve UPS'e geçirin. Yumuşak bakır güç kabloları kullanın.
  14. Alt giriş kabininden orta ön plakayı, alt ön plakayı ve üçgen kapakları yeniden takın.
  15. Güç kablolarını bağlamak için UPS kurulum kılavuzunu takip edin.
Geri bildirim
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.