Kople til strømkablene i det nedre kabelinnføringssystemet
![]() |
---|
Fare for elektrisk støt, eksplosjon eller lysbue
Slå UPS-systemet helt AV før du kopler batterikablene til batteribryteren.
Hvis du ikke følger disse instruksjonene, vil det medføre død eller alvorlig skade.
|
- Lås/merk (LOTO) bryteren i AV-posisjonen.
- Kople til PE-kabelen.
- Kople likestrømskablene (DC+, DC–) fra UPSen.
- Monter beskyttelsesdekselet over terminalene på venstre side av batteribryteren.
- Installer batteriene som beskrevet i installasjonshåndboken som leveres med det tomme batterikabinettet.
- Kople batterikablene (Batt+, Batt–) fra batteriene i tomt batterikabinett 1 til batteribryteren.
- Kun for montering med to tomme batterikabinetter: Kople jordingskabelen fra tomt batteriskap 1 til tomt batteriskap 2.
- Kun for montering med to tomme batterikabinetter: Kople batterikablene (Batt+, Batt–) fra batteriene i tomt batterikabinett 2 til batteribryteren.
- Monter beskyttelsesdekselet over terminalene til høyre i batteribryteren.